This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:全屏显示将导致超过300ms 的延迟(移除马赛克功能以放大)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504307/am62a7-full-screen-display-will-cause-more-than-300ms-delay-remove-the-mosaic-function-to-enlarger

器件型号:AM62A7

工具/软件:

删除马赛克功能以显示全屏。
以下是修改代码:


修改后、屏幕可以输出全屏。 但视频延迟时间将超过100ms。
  通过 htop 检查 CPU 负载。 结果如下:

视频延迟时间如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自/run/trace.log 的日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我已将您的问题转交给我们的专家。 请期待尽快答复。

    您是否想分享您尝试运行的确切 GStreamer 流水线? 您是否使用10.1发行的 SDK 软件进行测试?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suren Porwar:

    感谢你的帮助。  现在、我使用10.1 SDK 在 EVM 板中进行测试。  我尝试添加一个"scaler"元素并去除马赛克元素。


    这是我使用的 Pipiline。

    v4l2 -> tiovxisp->tiovxmultiscaler ->  quene -> tiscaler (add)-> dlcolorconvert -> appsink -> post-Proc -> appsrc ->  dlcolorconvert -> queue -> kmssink

                   tiovxmultiscaler -> dl->…  -> tidlinferer ->

    现在我只检查了屏幕显示的管道。 不 熟悉 AI 流水线、也没有更改此流水线的任何代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是说您删除了 tiovxmosaic 并添加了分度器、这导致了延迟增加了吗?  

    使用 tiovxmosaic 时的延迟是多少?

    谢谢你。

    建中