This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何连接 USBx_VBUS 引脚。

Guru**** 2379520 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503742/am62p-how-to-connect-usbx_vbus-pin

部件号:AM62P

工具/软件:

你好、团队。

我对 AM62Px 的引脚连接有两个问题。  

您能回答以下问题吗?

如果 USB 设备需要 其他 电压电源、是否可以通过 VDR (分压电阻)将电压介于5V 和 VBUS 之间的电源连接?
根据 TRM、USBn_VBUS 引脚必须通过 VDR 连接到 VBUS、因为该引脚不可耐受5V 电压。
另一方面、我们的系统使用 USB1作为主机模式、并连接到 USB 器件。
该器件不需要5V (VBUS)电源、可由3.3V 单电源供电。 (请参阅随附的图。)

2.哪一个是正确的连接、"Connection1"或"Connection2"?  (请参阅随附的图。)
连接的 USB 器件的电源是否应由 DRVVBUS 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsubasa.hatada

    感谢您的查询。

    图片不可见。 请分享更好的图片。

    VBUS 连接对于主机是可选的。

    来自 USB 连接器的5V 电源需要通过分压器+钳位连接到 USBx_VBUS。

    电源需要进行切换。

    如果来自不超过5.5V 的板载电源的开关电源 IF、则16.5K 和3.48K 可以合并为20K、然后可以删除齐纳二极管。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa。

    感谢您的答复。

    >图片不可见。 请分享更好的图片。
    →对不起,这是坏的图像,它的背色是没有。
    上传修订后的图片。
    请确认。

    >如果开关电源来自不超过5.5V 的板载电源、
    >16.5K 和3.48K 可合并为20K、可删除齐纳
    →我知道、我们的系统安装了 USB-VBUS、因此 PD 电压不超过5.5V。
    因此、我将使用20k 和10k (电压比为1/3)电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsubasa.hatada

    谢谢你。

    >如果来自的板载电源电压不超过5.5V、
    >16.5K 和3.48K 可合并为20K、可删除齐纳
    →我知道、我们的系统安装了 USB-VBUS、因此 PD 电压不超过5.5V。
    因此、我将使用20k 和10k (电压比为1/3)电阻器。
    [/报价]

    我假设5V 是根据主机的连接和断开情况切换的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa。

    感谢您的答复。

    请允许我更正。 (红色文本是更正内容)
    "我们的系统安装 USB-VBUS、因此 PD 电压不会超过5.5V。"

    我的第二个问题呢?
    "2.哪一个是正确的连接、"Connection1"或"Connection2"?  (请参阅随附的图。)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsubasa.hatada

    谢谢你。

    请让我做一个更正。 (红色文本是更正内容)
    "我们的系统安装 USB-VBUS、因此 PD 电压不会超过5.5V。"

    不确定我是否了解配置。

    将 SOC 配置为器件时- USBx_VBUS 必须是开关、并在连接器上对 VBUS 进行分压、或在板载等效电源上进行分压。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    感谢您的答复。

    >不确定我是否了解配置。
    →很抱歉,我解释得不够清楚。
    在我的问题1中、假设 SoC 处于设备模式。
    在我的问题2中、假设 SoC 处于主机模式。

    我想知道当 SoC 处于主机模式并且连接的器件需要3.3V 电源(非5.0V)时如何连接 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsubasa.hatada

    谢谢你。

    当 SOC 配置为 USB 主机时、USBx_VBUS 连接是可选的。

    建议使用具有过流指示输出 OC 的电源开关、并建议将 OC 连接到 SOC IO。

    请参阅 AM62P 电源开关原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    感谢您的答复。

    >关于电源开关、参见 AM62P 原理图。
    →我检查了 AM62P EVM 原理图、并发现使用了具有 OC 输出的电源开关。

    我还有一个问题。
    是否可以在不使用 DRVVBUS 的情况下将 SoC 作为 USB 主机运行?

    我知道 DRVVBUS 用作控制信号来启用或禁用 VBUS。 因此、如果连接到主机的 USB 器件自供电或由另一个电压源供电、我认为 DRVVBUS 引脚可能不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsubasa.hatada

    谢谢你。

    USBx_DRVVBUS 在复位期间和复位后启用下拉电阻、可连接该下拉电阻来控制 USB 电源开关。

    您可以使用备用 IO 控制开关、并且需要根据需要添加外部拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.