This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:[TDA4VEN][SDK10.1]摄像头流长时间运行后.Fvid2_processRequest 返回失败。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499019/tda4ven-q1-tda4ven-sdk10-1-after-camera-stream-running-a-long-time-fvid2_processrequest-return-failed

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们 在 sdk10.1上设置了两个3M 摄像头流。

运行了很长时间后,它发生了流输出停止。

错误是由 Fvid2_processRequest 返回失败-4导致的。

如下所示  

vx_error_not_akough            =-(vx_int32) 4、/*!<\brief 表示由于所需参数数量不足(无法自动创建)、给定图形验证失败。 通常这表示所需的原子参数。 请参阅 vxVerifyGraph。 */

此致  

sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI TI

    Fvid2_processRequest 返回失败-4。

    /**\Brief FVID2 API 调用返回错误、设备已在使用中。 示例、  
    * 尝试打开驱动程序最多+1次。 显示和捕获驱动程序  
    * 仅支持单个打开,而 M2M 驱动程序支持多个打开。 */  
    #define FVID2_EDEVICE_INUSE            (-(int32_t) 4)

    此致

    sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sungenben、

    您可以尝试使用以下链接中建议的补丁吗? 实际上、Linux 上的存储器映射存在问题、因此可能会损坏。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480108/faq-processor-sdk-j722s-fixes-to-resolve-random-crash-on-j7aen-device-for-the-sdk-upto-sdk10-1

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    应用修补程序后、引导失败。 我们使用2G 内存在我们的广泛.

     如下所示  

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungenben:

    抱歉、此补丁适用于我们有4GB 存储器的 EVM。 因此可能不适用于您在板上使用的2GB 内存。  

    好的、什么是 VpacCeVissProcess API? 我在 SDK 中看不到该 API。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

     我们再次重建、然后再次制作 SD 卡。

    还可以、现在可以运行 摄像机可以输出。

    我们将尝试测试 修补程序。

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

    我们已经测试了新的修补程序。

    "Fvid2_processRequest return failed -4"仍然发生。

    它运行了18个小时。

    一旦发生、流就停止了。

    此致

    sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 sungenben、

    很抱歉、哪一个是新补丁? 什么是 VpacCeVissProcess? 在已发布的 SDK 中没有名为 VpacCeViss 的内核。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

    新补丁如下所示

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480108/faq-processor-sdk-j722s-fixes-to-resolve-random-crash-on-j7aen-device-for-the-sdk-upto-sdk10-1

    VpacCeVissProcess 是我们自己的源代码、它与 TI vpacvissprocess 相同。

    我们从已经在大规模产品中进行了测试的 TDA4VL 移植。

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 sungenben、

    但查看驱动程序代码、我看不到驱动程序返回 device_inuse 错误、尤其是对于 VISS 驱动程序。 另外、在 VISS 节点中、我们没有打印该错误代码、那么您是否已打印此错误代码? 如果是、您正在打印哪个错误代码? 它是否从驱动程序 ie fvid2_status 返回?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

    是的、我们添加了如下错误代码

    此致

    sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sungenben、  

    在您的代码中,我看到调用 chwaVissRestoreCtx API 时传递给它的 ispObj ,但在我们发布的代码中,这个 API 是用 vissObj 调用的。 那么、 您是否再次更新了这个代码? VISS 节点中有什么所有变化?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    我已经更新了我们的源代码. 请帮助我检查。

    e2e.ti.com/.../8154.vx_5F00_vpac_5F00_ce_5F00_viss_5F00_target.c

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 sungenben、

    好的、我看到了一个方案、因此我们可能会看到这个错误-4。 这是因为 viss 驱动程序中包含以下代码。  我们可以看到驱动程序中有一个繁忙的等待、等待 GLBCE 完成、超时设置为100000。 如果由于某种原因、超时不足、则可以返回此-4错误。  

    暂时、您是否可以尝试将 SDK/drv/vhwa_m2mVissPriv.h 中的此超时(GLBCE_CNTX_SAVE_RESTORE_TR_RESPONSE_TIMEOUT_IN_USEC)增加到100000 、然后重新编译 src 并重试?  

                /* Wait for return descriptor in completion ring - this marks transfer completion */
                uint64_t timeout = ClockP_getTimeUsec();
                while(1)
                {
                    status = Udma_ringDequeueRaw(instObj->glbceCqRingHndl[VHWA_M2M_VISS_GLBCE_CTX_RESTORE_DMA_CH], &ringPopVal);
                    if(UDMA_SOK == status)
                    {
                        /* Check TR response status */
                        VhwaAl_Cache_Inv(pTrMem, VHWA_M2M_VISS_UDMA_GLBCE_TRPD_SIZE, CacheP_TYPE_L1D);
                        trRespStatus = UdmaUtils_getTrpdTr15Response(pTrMem, 1U, 0U);
                        if(CSL_UDMAP_TR_RESPONSE_STATUS_COMPLETE != trRespStatus)
                        {
                            GT_0trace(VhwaVissTrace, GT_ERR, "Failed TR Response for GLBCE ctx restore\n");
                        }
                        break;
                    }
                    if((ClockP_getTimeUsec() - timeout) > GLBCE_CNTX_SAVE_RESTORE_TR_RESPONSE_TIMEOUT_IN_USEC)
                    {
                        GT_0trace(VhwaVissTrace, GT_ERR, "Ring dequeue GLBCE ctx restore Timeout failure\n");
                        break;
                    }
                }
    

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

    感谢您的答复。

    我们将设置 #define GLBCE_CNTX_SAVE_RESTORE_TR_RESPONSE_TIMEOUT_IN_USEC (10000U)  

    然后再次测试。

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh  

    我们测试了几天、但没有再次发生。流式传输始终在 运行  

    此致

    sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  sungenben、有关该主题的任何其他问题? 如果我们能以其他方式关闭它、请告诉我们。