This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:关于 Jacinto 7 DRA821的 CAN、UART 和以太网驱动程序支持的阐述

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502694/dra821u-clarification-on-can-uart-and-ethernet-driver-support-for-jacinto-7-dra821

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我最近购买了 Jacinto 7 DRA821评估板、目前正在探索它的功能。 我知道 TI 团队在验证流程中可能已经测试了一些关键驱动因素、感谢您在几个具体领域提供指导。

请您帮助澄清以下内容:

  1. CAN UART 、和 以太网 驱动程序作为内部测试的一部分进行验证?

  2. 是否有任何日志、文档或报告详细说明了此测试的范围?

  3. 使用提供的 SDK (RTOS 或 Linux)启用和验证这些驱动程序的建议过程是什么?

  4. EVM 上的默认情况下是否可访问 CAN、UART 和以太网的所有物理端口、或者是否需要额外配置?

感谢任何可帮助加快设置和测试过程的相关文档或指导。

感谢您的时间和支持。

此致、

Sarthak Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TI 通过 RTOS 和 Linux SDK 提供各种 SDK 包。  

    有关更多详细信息、请参阅 SDK 文档。  

    EVM 不会端接所有 UART 和 CAN 实例、因为引脚会进行多路复用以实现其他功能。  

    EVM 页面中还提供了原理图供您参考。  

    请参阅 SDK 文档、如果您有任何具体问题、请返回给我们。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer,

    感谢您提供的宝贵信息。

    我已按照德州仪器(TI)文档(https://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/09_02_00_04/exports/docs/linux/sdk.the_sdk.html)中概述的步骤、成功设置 Linux Overview_Building_软件包并为 J7200-EVM 板构建 Yocto 映像。 生成的.wic 映像用于引导 Linux、系统已成功引导。

    但是、我遇到了一个问题、即连接到电路板上 J6连接器的 USB 器件未显示在/dev 目录中、显示为 ttyUSB0或 ttyUSB1。 这可能是由于 TI SDK 中默认禁用了 USB 驱动程序导致的吗? 如果是、请告知启用 USB 驱动程序以确保正确检测所连接的 USB 设备的步骤。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题说明:
    我们正在努力在 TI 板上启用 USB 2.0接口。 目前 USB 接口未按预期工作、无法实现所需的输出。

    观察结果:
    经调查、我们发现、集成电路(IC) U5和 U103 (标识为 TPD3S014DBVR)的使能引脚(引脚3)处于低电平状态。 因此、这些 IC 的引脚4上没有输出、我们怀疑这会妨碍 USB 2.0接口正常工作。


    您能否确认启用 TPD3S014DBVR IC 引脚3的正确方法以确保正常运行? 具体而言、我们希望获得以下方面的指导:


    谢谢、
    Sarthak




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USB1_DN3_PE 将控制"TPD3S014DBVR"的使能、该使能由"TUSB4041IPAPR"USB 集线器控制。
    如果有、请创建一个与 USB 查询相关的新线程。

    此致、
    Sudheer