This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何从控制台隐藏 U-Boot 日志

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504219/am625-how-to-hide-u-boot-log-from-console

器件型号:AM625

工具/软件:

您好 TI、  

我们使用的是 Yocto SDK 9.0

下面是控制台上的电源日志、日志的大部分上部是 u-boot。

我们希望隐藏(而不是显示)这些登录控制台以加快引导速度。

您 是否可以指导如何在 uboot 源代码中禁止这些 u-boot 日志? 谢谢。

我们尝试以下操作但不起作用:

 Git diff include/configs/am62x_evm.h

+#define CONFIG_SILENT_CONSOLE
+#define CONFIG_SYS_DEVICE_NULLDEV
+#define CONFIG_SILENT_CONSOLE_UPDATE_ON_RELOC
+#define CONFIG_SILEND_CONSOLE_UPDATE_ON_SET

或  

Git 差分板/ti/am62x/am62x.env

+SILEN=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您提供的日志似乎打印在 u-boot.img 中、正确吗?

    在上周的另一个 E2E 主题中、我认为您的项目最终将使用 falcon 引导。 如果是这样、u-boot.img 不会在引导流程中、为什么您仍然需要隐藏 u-boot.img 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bin Liu、

    附加的日志输出出现在某个地方、但在内核启动之前。 (仅供参考、到目前为止、我们仅为定制电路板修改内核。)  

    我们将继续两个路径:一个版本用于使用 Falcon 的最终产品,另一个版本用于生产线使用。 生产线版本仍需要 U-Boot 来测试和验证功能(软件和硬件)以及满足其他测试要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我可以理解使用 falcon 引导的最终产品有启动时间要求、但为什么要在生产线中禁用所有 U-Boot 引导日志? 如果生产线遇到任何问题、但控制台打印的日志信息不多、是否会出现诊断问题?