This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:许多 MMC1 EDMA 中断 SDRXEVT1导致系统卡滞

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503685/am3358-numerous-mmc1-edma-interrupt-sdrxevt1-result-in-system-stuck

部件号:AM3358

工具/软件:TISDK6.0内核3.2

从 MMC1上的 eMMC 引导

生产线上有2块 MPed 项目板、系统卡住、无法启动应用、进一步调试发现有许多 MMC1 EDMA 中断。

如下日志所示、通过计算、中断速率约为800kHz。  

TRM 中没有有关 MMC EDMA 事件的详细说明。

仅在此处描述:

请建议下一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请确认只有2块电路板存在此类问题、而其他电路板没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个长期的 MP 项目,只有两个板最近报告了这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    如前所述、请让客户交换损坏电路板上的 eMMC 器件、然后再次进行检查。