This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:以太网时钟

Guru**** 2378660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503295/am2754-q1-ethernet-clock

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户指的是 AM275 EVM。 您能否帮助详细说明 SYNC_OUT_eth 和 RGMII_BCLK 的用法?

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhu Xingyu

    SYNC1_OUT 信号用作 DP83TG721汽车以太网 PHY 的事件捕获输入的10kHz PWM 信号。

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的答复。 RGMII_BCLK 的用途是什么? 它用于 AVB 同步时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhu Xingyu

    DP83TG721汽车以太网 PHY 具有媒体时钟输出。 在 EVM 上、该媒体时钟输出连接到 AUDIO_EXT_REFCLK2。  

    这意味着 AM275x McASP 可以使用以太网 PHY 媒体时钟、以根据该时钟基准生成位时钟和帧同步。

    此致、

    Erik