请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6416T 工具/软件:
我正在研究一个涉及 MPSoC 和通过主机端口接口(HPI)进行 DSP 通信的项目。 但是、我在了解数据选通信号(HDS1和 HDS2)在这个过程中的作用和功能时遇到问题。
有人能否解释数据选通信号如何在 HPI 接口中工作? 具体而言、我想知道:
- HDS1和 HDS2信号的用途。
- 这些信号如何同步主机和 DSP 之间的数据传输。
- 有效使用这些信号的任何时序注意事项或最佳实践。