This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:了解 HPI 接口中的数据选通信号

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501632/tms320c6416t-understanding-data-strobe-signals-in-hpi-interface

部件号:TMS320C6416T

工具/软件:

我正在研究一个涉及 MPSoC 和通过主机端口接口(HPI)进行 DSP 通信的项目。  但是、我在了解数据选通信号(HDS1和 HDS2)在这个过程中的作用和功能时遇到问题。

有人能否解释数据选通信号如何在 HPI 接口中工作? 具体而言、我想知道:

  1. HDS1和 HDS2信号的用途。
  2. 这些信号如何同步主机和 DSP 之间的数据传输。
  3. 有效使用这些信号的任何时序注意事项或最佳实践。