This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:R5 ATCM 需要通过 RAT 重新映射?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502388/am62p-r5-atcm-need-remapping-through-rat

部件号:AM62P

工具/软件:

在 TRM 中、@ ATCM 禁用 I ² C 地址0x00

并进一步指出、仅将地址0x8000_0000重新映射到0xffffff_FFFF

因此、R5 (MCU 或 WKUP)能否在复位时访问其 ATCM? 是什么是 ATCM 的地址?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KH Leong,

    很抱歉耽误回复。

    我在星期四和星期五休假

    请看我的评论你的疑问.

    MCU SOC 寻址–Local 与 Global Memory 视图:
    在 AM62P 上、R5F  内核具有 两个存储器视图:

    本地 CPU 视图
    •TCM (紧耦合存储器)可从以下位置开始访问:
    •0x00000000→TCMA  
    •0x41010000→BTCM  
    •这些地址仅在 R5F 内核中有效。
    •访问快速直接(无需互连或 RAT 转换)。


    全局 SoC 视图
    •当另一个内核或调试器(例如 A53或 DMSC)想要访问同一 TCM 存储器时、它们必须使用全局地址空间。
    •该访问通过 SoC 互连、可能需要在访问内核上配置 RAT (区域地址转换)。
    •每个存储器区域(如 TCMA、TCMAB)都有一个固定的全局地址。

    复位时的 R5F 内核和 TCM 访问
    •R5F 内核退出复位时、会:
    •开始执行0x00000000开始的代码(在本地视图中为 TCMA 区域)。
    •也可以通过0x41010000访问 TCMB。

    此致、

    Anil.