工具/软件:
在 TRM 中、@ ATCM 禁用 I ² C 地址0x00

并进一步指出、仅将地址0x8000_0000重新映射到0xffffff_FFFF

因此、R5 (MCU 或 WKUP)能否在复位时访问其 ATCM? 是什么是 ATCM 的地址?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 KH Leong,
很抱歉耽误回复。
我在星期四和星期五休假
请看我的评论你的疑问.
MCU SOC 寻址–Local 与 Global Memory 视图:
在 AM62P 上、R5F 内核具有 两个存储器视图:
本地 CPU 视图
•TCM (紧耦合存储器)可从以下位置开始访问:
•0x00000000→TCMA
•0x41010000→BTCM
•这些地址仅在 R5F 内核中有效。
•访问快速直接(无需互连或 RAT 转换)。

全局 SoC 视图
•当另一个内核或调试器(例如 A53或 DMSC)想要访问同一 TCM 存储器时、它们必须使用全局地址空间。
•该访问通过 SoC 互连、可能需要在访问内核上配置 RAT (区域地址转换)。
•每个存储器区域(如 TCMA、TCMAB)都有一个固定的全局地址。

复位时的 R5F 内核和 TCM 访问
•R5F 内核退出复位时、会:
•开始执行0x00000000开始的代码(在本地视图中为 TCMA 区域)。
•也可以通过0x41010000访问 TCMB。
此致、
Anil.