请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具/软件:
您好、
问题描述如下:
当将 AM6422与 SDK8.65F (R5F 内核)一起使用时、示例工程是 GPIO_INPUT_INTERRUPT。定义了一个 GPIO 引脚以在接收到外部中断时切换其电平。 使用逻辑分析仪进行的测量显示、外部中断触发器引脚和切换的 GPIO 引脚之间的延迟为570ns–750ns。 延迟看起来不稳定、考虑到 R5F 内核的800MHz 时钟频率、实时性能似乎不够。 测量是否不准确? 请帮助分析潜在原因。 逻辑分析仪采样率= 200MHz (足以捕获纳秒级事件)。单个任务(隔离式测试)、但实际系统中存在其他任务/中断。当前外部中断设置为 最高优先级 .其中是从?μ s 开始的延迟