This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:GPIO_INPUT_INTERRUPT 测量延迟

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503639/am6422-gpio_input_interrupt-measue-delay

器件型号:AM6422

工具/软件:

您好、

   问题描述如下:
当将 AM6422与 SDK8.65F (R5F 内核)一起使用时、示例工程是 GPIO_INPUT_INTERRUPT。定义了一个 GPIO 引脚以在接收到外部中断时切换其电平。 使用逻辑分析仪进行的测量显示、外部中断触发器引脚和切换的 GPIO 引脚之间的延迟为570ns–750ns。 延迟看起来不稳定、考虑到 R5F 内核的800MHz 时钟频率、实时性能似乎不够。 测量是否不准确? 请帮助分析潜在原因。 逻辑分析仪采样率= 200MHz (足以捕获纳秒级事件)。单个任务(隔离式测试)、但实际系统中存在其他任务/中断。当前外部中断设置为  最高优先级 .其中是从?μ s 开始的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、建议尝试最新的 SDK 版本、如果您希望我们进一步分析、还请在 EVM 上分享可重现的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    Unknown 说:
    使用逻辑分析仪进行的测量显示外部中断触发器引脚和切换的 GPIO 引脚之间的延迟为570ns–750ns。

    您是否探测了两个不同的 GPIO 引脚? 如果是、哪个引脚编号是外部中断触发引脚、哪个引脚切换 GPIO 引脚?

    您是否也尝试过使用其他 GPIO 引脚?

    如何切换外部中断触发器与正常 GPIO 之间的关系?

    此致、

    Tushar