工具/软件:
您好、
您能告诉我如何为 R5F 更改或配置双核工作模式吗?
在我们的应用中使用了 AM6442的器件、我们预计一个双核在单核模式下运行、另一个在双核模式下运行。
我们如何实现这一目标?
我们 将使用 SBL 引导我们的目标系统。
BRS
Ethan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我假设您已使用最新的 MCU PLUS SDK 作为基准。
[引述 userid="642908" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501815/am6442-how-to-change-or-configure-the-operating-mode-of-the-dual-core-for-r5f您能告诉我如何为 R5F 更改或配置双核工作模式吗?
在我们的应用中使用了 AM6442的器件、我们预计一个双核在单核模式下运行、另一个在双核模式下运行。
[/报价]您能给我提供有关什么是双核或单核工作模式的更多背景信息吗?
你是说双核,一个多核应用?
此致、
Vaibhav
你好、Vaibhav、
我们在工程中使用 AM6442。 如您所知、有四个 R5F 内核: R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0、R5F1_1。 在此、我们预计使用三个内核 、即 R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0来完成任务。 因此、我们希望一个双核在双核模式下运行(利用 R5F0_0、R5F0_1)、另一个在单核模式下运行(利用 R5F1_0)。 然后、我们将分别为三个内核(R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0)开发三个应用程序。
我不知道我是否清楚地表达了我想要的内容。 如果你有任何疑问,请随时问我。
BRS
Ethan
尊敬的 Vaibhav:
谢谢!
在我们的工程中、我们希望构建三个应用程序。 我们希望 R5FSS0以双核模式 运行、R5F0_0和 R5F0_1单独运行一个应用。 我们希望 R5FSS1在单核模式下运行、其中 R5F1_0运行第三个应用。 它们都使用 IPC 进行通信。 我们希望利用这种方法来降低 应用模块之间的耦合程度。
我不熟悉多核应用程序、因此我不确定是否应该创建一个多核应用程序。 也许我们 更喜欢使用三个独立的应用程序来实现我们的目标、这种选择也有一些历史原因。
BRS
Ethan。
您好、Ethan、
我已经了解您的用例。
在我们的项目中、我们希望构建三个应用程序。 我们希望 R5FSS0以双核模式 运行、R5F0_0和 R5F0_1单独运行一个应用。 我们希望 R5FSS1在单核模式下运行、其中 R5F1_0运行第三个应用。 它们都使用 IPC 进行通信。 我们希望利用这种方法来降低 应用模块之间的耦合程度。
这应该是可能的。 请继续尝试。 如果您遇到任何故障、请告诉我。
此致、
Vaibhav