This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何更改或配置 R5F 的双核工作模式。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501815/am6442-how-to-change-or-configure-the-operating-mode-of-the-dual-core-for-r5f

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、  

  您能告诉我如何为 R5F 更改或配置双核工作模式吗?

  在我们的应用中使用了 AM6442的器件、我们预计一个双核在单核模式下运行、另一个在双核模式下运行。

  我们如何实现这一目标?

   我们 将使用 SBL 引导我们的目标系统。

  BRS

  Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您已使用最新的 MCU PLUS SDK 作为基准。

    [引述 userid="642908" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501815/am6442-how-to-change-or-configure-the-operating-mode-of-the-dual-core-for-r5f

     您能告诉我如何为 R5F 更改或配置双核工作模式吗?

      在我们的应用中使用了 AM6442的器件、我们预计一个双核在单核模式下运行、另一个在双核模式下运行。

    [/报价]

    您能给我提供有关什么是双核或单核工作模式的更多背景信息吗?

    你是说双核,一个多核应用?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

      我们在工程中使用 AM6442。 如您所知、有四个 R5F 内核: R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0、R5F1_1。 在此、我们预计使用三个内核 、即 R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0来完成任务。 因此、我们希望一个双核在双核模式下运行(利用 R5F0_0、R5F0_1)、另一个在单核模式下运行(利用 R5F1_0)。 然后、我们将分别为三个内核(R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0)开发三个应用程序。

       我不知道我是否清楚地表达了我想要的内容。 如果你有任何疑问,请随时问我。

    BRS

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我了解了您在应用的核心使用方面的设置。

    请更正我的理解:

    1. R50_0和 R50_1有一个多核应用
    2. 内核 R5F1_0的另一个应用
    3. 三个应用程序、每个应用程序由以下其中一个组成: R5F0_0、R5F0_1、R5F1_0

    您想了解如何创建多核应用吗?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

      谢谢!

      在我们的工程中、我们希望构建三个应用程序。 我们希望 R5FSS0以双核模式 运行、R5F0_0和 R5F0_1单独运行一个应用。 我们希望 R5FSS1在单核模式下运行、其中 R5F1_0运行第三个应用。 它们都使用 IPC 进行通信。 我们希望利用这种方法来降低 应用模块之间的耦合程度。

      我不熟悉多核应用程序、因此我不确定是否应该创建一个多核应用程序。 也许我们 更喜欢使用三个独立的应用程序来实现我们的目标、这种选择也有一些历史原因。

      BRS

    Ethan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    请参阅: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am64x_academy_10_01_00_00/_build_am64x_academy_10_01_00_00/source/multicore/other-resources/build-shared-mem-as-system-project.html#build-shared-memory-as-system-project

    我已经了解您的用例。

      在我们的项目中、我们希望构建三个应用程序。 我们希望 R5FSS0以双核模式 运行、R5F0_0和 R5F0_1单独运行一个应用。 我们希望 R5FSS1在单核模式下运行、其中 R5F1_0运行第三个应用。 它们都使用 IPC 进行通信。 我们希望利用这种方法来降低 应用模块之间的耦合程度。

    这应该是可能的。 请继续尝试。 如果您遇到任何故障、请告诉我。

    此致、

    Vaibhav