This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:eMMC 引导故障

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489331/am62p-emmc-boot-failure

部件号:AM62P

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户在 eMMC 模式下遇到引导失败:

1、客户自己制作电路板,在30块生产中,有两块无法正常启动。
2.板可以在 SD 卡模式下正常启动。

3.在 eMMC 模式下,启动失败的概率很高。

4.在引导阶段降低 eMMC_clk 频率可实现正常引导(从200MHz 降至50MHz)

5.下图展示了200MHz 上电时正常启动和引导失败情况下的 eMMC_clk、其中 VDD_MMO 电压正常。

正常启动

引导失败

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid="634589" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489331/am62p-emmc-boot-failure 客户自己制作了电路板、在30块生产的电路板中、有两块无法正常启动。

    您能否分享故障引导日志?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电后、启动失败、没有任何日志。 当启动失败时、使用 CCS 连接到 wkup 内核表明程序停止在以下地址:  0X43C0B7FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设客户未使用 SDK v10.1。 如果是、您能否让他们尝试相同的方法、看看问题是否仍然存在:

    www.ti.com/.../10.01.00.33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivhare:

    此项目已接近 SOP、客户不允许使用 SDK10.1。 可以为客户提供补丁、SDK 是使用的10.0.07客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请要求客户进行一次测试。 如果未显示问题、则可以共享相关补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户可以根据补丁进行测试。 客户的代码库太大、无法根据版本10.01方便地迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是补丁:

    github.com/.../52b219a4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivhare:

    客户有一些新的 AM62p、大多数新的 AM62P 都存在问题。 他们发现在将映像复制到 DDR 过程中总是失败。 虽然使用 HS200引导失败、但 使用 HS50引导成功。 此外、它还在我们的 EVM 上成功使用 HS200引导。 能否提供一些指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经建议在客户使用的现有 SDK 版本中、测试 SDK v10.1或在之前的响应中集成附加的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试了补丁并成功修复了问题!非常感谢、但客户想知道在将映像从 eMMC 移动到 DDR 时为什么需要尝试更多次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但客户想知道为什么在将映像从 eMMC 移动到 DDR 时需要尝试更多次。

    理想情况下、不应出现这种情况。

    但是、我们看到在 HS400模式下随机发生 CRC 错误、因此前一个补丁会实施恢复步骤来从这些错误中恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 感谢您的持续和强大支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    客户希望澄清以下问题:根据当前响应、CRC 问题在引导阶段发生。 这是软件问题还是硬件问题? 我应该如何向客户解释此补丁程序完全解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是软件问题还是硬件问题?

    CRC 问题的根本原因尚不清楚。