请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
将 SDK 的 MCAN 示例工程与 AM64x-EVM 搭配使用时、MCAN 是否始终设置为在80MHz 时钟下运行?
以下参考文献提到了80MHz
software-dl.ti.com/.../DRIVERS_MCAN_LLD_PAGE.html
当我们想要更改 MCAN 使用的位速率时、我们不知道基准时钟、因此计算为80MHz 是否安全?
此致、
Minoru。