This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x-EVM 上的 MCAN 模块时钟频率是多少 MHz?

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503125/processor-sdk-am64x-what-mhz-is-the-mcan-module-clock-on-am64x-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

将 SDK 的 MCAN 示例工程与 AM64x-EVM 搭配使用时、MCAN 是否始终设置为在80MHz 时钟下运行?
以下参考文献提到了80MHz
software-dl.ti.com/.../DRIVERS_MCAN_LLD_PAGE.html

当我们想要更改 MCAN 使用的位速率时、我们不知道基准时钟、因此计算为80MHz 是否安全?

此致、
Minoru。