This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM-Q1符合 mmc1:在初始化 SD 卡时、卡绝不会处于繁忙状态

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502988/tda4vm-q1-tda4vm-q1-meet-mmc1-card-never-left-busy-state-when-initialize-sd-card

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

您好 TI~

初始化 SD 卡时、内核 MMC 驱动程序遇到问题。

TDA4如何处理这个繁忙的卡活动? 如果我们要成功安装 SD 卡...
好像是在 ACMD 41环路(4个周期)->繁忙位-> SD 卡内的 CRC 过程...

Apr 15 06:56:51内核: mmc1:卡从不离开繁忙状态
→系统在初始化期间检测到 SD 卡保持在繁忙状态(BUSY 位= 1)、并且未正确响应初始化命令。
4月15 06:56:51内核:mmc1:初始化 SD 卡时出现错误-110
→初始化 SD 卡时出现错误-110 (-ETIMEDOUT)、表明该卡未在预期时间内响应。 这是 SD 卡初始化阶段的超时错误。

1.检查忙 SD 卡初始化状态5次=>5/5失败。
2.检查 SD 卡电源 VDD 3.3V 和 CMD 信号。 VDDIO 无法切换到1V8 OCR Try 400次失败。

普通 SD 卡、OCR:通过

SD 卡初始化超时(繁忙状态)、OCR Try 400次:失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好云、

    只需问几个问题:

    • 您能详细介绍一下工作和故障情况中使用的 SD 卡吗?
    • 您使用的是定制 J721E 板或 TI J721EVM。
      • 如果有、您能否提供 SD 卡的硬件原理图。

    另外、为了澄清一下、问题是繁忙的 SD 卡中没有发生电压开关、对吧?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

    J721E 板中的 MP 状态、而非 J722E EVM。

    从 CMD/D0波形读取 OCR 后、BUSY 卡不会切换电压。

    卡供应商想知道 TDA4的 SD 初始化驱动程序或源代码是否具有访问/读取虚拟页0×141至0×326的权限。  请帮助检查。  

    SDK 8.0和 Linux 操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好云、

    • 您使用的是定制板吗?
      • 如果是、您能否提供 SD 卡原理图。
    • 您是否还能提供工作和故障情况下的内核日志、以便我们对其进行分析?
      • urce code 具有访问/读取虚拟页0×141至0×326的权限。  
      您能详细说明这些虚拟页面是什么以及它与此问题之间的关系吗?

    此致

    Gokul