This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:SDK 10.00.00.05版上的 RGB-IR 传感器 PCID 调整

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499476/tda4ven-q1-rgbir-sensor-pcid-tunning-on-sdk-version-10-00-00-05

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好团队:

我想使用 DCC 工具中的 PCID 调优将 RGB-Bayer 传感器颜色模式转换为 IR 原始图像(RGGB 格式)。 为此、我遵循了以下参考文献。

TDA4VEN-Q1:PCID 调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

TDA4VEN-Q1:使用 DCC 工具进行 RGB-IR 传感器调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我使用 TDA4VEN 电路板和 Linux SDK 10.00.00.05版。

 

原始棋盘图像

使用 IR 具有12位线性模式的 AR0823 RGB-LCD 传感器捕获

应用 PCID 调优 Bayer 输出后、如下所示

颜色棋盘中的颜色不准确。

我参考了下面提到的文档-特别是第19页的第7.5节、图7-8:PCID 的原始图像输入。

www.ti.com/.../sprad86

根据本节、正确校正 PCID 后、应能看到原始颜色。

 

我使用以下参数来调整 PCID。

使用 AR0823传感器运行默认单摄像头应用程序以捕获图像

请引导我、

如何在 PCID 调优后获得正确的颜色?

谢谢您、

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    [引述 userid="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499476/tda4ven-q1-rgbir-sensor-pcid-tunning-on-sdk-version-10-00-00-05

    使用 IR 具有12位线性模式的 AR0823 RGB-LCD 传感器捕获

    [/报价]

    一般来说、这应该没有问题。

    您能否分享来自传感器的示例原始图像?

    [引述 userid="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499476/tda4ven-q1-rgbir-sensor-pcid-tunning-on-sdk-version-10-00-00-05

    我使用以下参数来调整 PCID。

    [/报价]

    GRIrG 是否为正确的颜色格式?

    [引述 userid="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499476/tda4ven-q1-rgbir-sensor-pcid-tunning-on-sdk-version-10-00-00-05

    如何在 PCID 调优后获得正确的颜色?

    [/报价]

    您是否以 X5B 为例尝试了 python 工具?

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/tools/default_DCC_profile_gen/configs/X5B_properties.txt?h=main

    它应该提供适当的 VISS/PCID 设置作为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    您能否分享来自传感器的示例原始图像? 请参阅随附的原始文件。

     https://sricloud.sharepoint.com/:f:/r/teams/Next_Gen_ documents/General/Documents/ISP/AR0823_Gen3 (A-sample)/PCID_RAW_DATA?csf=1&web=1&e=OZFmge

    GRIrG 是否为正确的颜色格式?

    →是、颜色格式为 GRIrg、使用默认的 PCID 设置、我们可以获得颜色、但图像显示得太绿色。

     

    如何使用默认的 PCID 变量降低绿色或绿色噪音?

    另外、我们是否有专门的 PCID 校准文档?

    DCC PCID 文档不包含详细说明。

    谢谢您、

    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    感谢您的分享!

    您是否能够压缩原始图像并上传?
    我无法访问 SharePoint。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用默认的 PCID 变量降低绿色或绿色噪音?

    [/报价]

    让我首先检查您的原始图像、看看是否有任何问题。
    通常、它只能在没有任何颜色色调的情况下工作。

    我们有专门的 PCID 校准文档吗?

    我不知道除了插件指南之外还有其他 PCID 文档。
    PCID 信息应该在 TDA4VEN TRM (VPAC-VISS 部分)中提供、但我不确定 TRM 是否已正确更新以包含此信息。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    即使用7z 压缩后、原始图像尺寸仍然很大。 这就是我通过电子邮件与 Daviel Almonte 分享的原因。 你能跟他核实一下吗?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    谢谢!
    Daviel 将能够将图像转发给您。

    7z 文件有多大?
    如上所示、我只需要一个原始图像。

    我想我们将能够上传至少10~20MB 的文件。
    您看到的限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    文件上传率高达96%、但之后无法完成。

    我尝试从 insert -> imag/video ->上传文件共享  

    是否 有任何其他选项可用于共享该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我们与凯蒂、戴维尔和布兰登分享了图像。 请与他们核实、如果您收到图片、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件上传率高达96%、但之后无法完成。

    让我尝试在下面上传这个14MB 文件。


    e2e.ti.com/.../0612329975.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="35541" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499476/tda4ven-q1-rgbir-sensor-pcid-tunning-on-sdk-version-10-00-00-05/5765142 #5765142"]

    让我尝试在下面上传这个14MB 文件。

    [/报价]

    我似乎可以上传它。
    不确定您侧是否有任何不同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们与 Katie、Daviel 和 Brandon 分享了图片。 [/报价]

    谢谢!

    Daviel 今天下班了、下周可能会回来找我。
    我不知道有什么凯蒂和布兰登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang。 我们是否可以直接通过电子邮件向您发送这些文件、因为我们无法在此处上传这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以直接通过电子邮件将这些文件发送给您

    是的、我可以设置一个上传链接供您分享。
    会私下 ping 您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将文件上传到私人链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaihhav:

    我已将文件上载到专用链接。

     原始图像或调优工具没有任何问题。

    插件输出原始图像看起来没问题、尽管我没有将原始输入图像移动到16位以便 PCID 与 H/W 匹配

    这是".plugoutdir/dc_PCID_SIM/"文件夹下 PCID 插件的 GRBG 输出图像。

    e2e.ti.com/.../img_5F00_0000_5F00_green_5F00_3840x2160_5F00_RGBIR10.7z

    这对我来说是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、输出原始图像采用 GRBG 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCID 输出上、我们执行了 AWB 调优、并观察了在低光照条件下收集的图像中的绿色效果、并具有影子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikar、

    我们执行了 AWB 调优,并观察了在低光照下收集的图像中的绿色效果,并有阴影。

    在上面共享的原始图像中、我看不到任何可能变为绿色的内容。

    您或 Vaibhav 能否以弱光上传示例图像和所有 VISS xml 文件供我查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang。 我们仍然无法直接上传文件。 您能否再次共享一个链接、以便我可以与您共享该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    私下发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够将数据上传到新链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    你的共享数据看起来对我来说是可以的。

    您面临的问题是什么?
    我不确定我是否理解正确。