工具/软件:
您好团队:
我想使用 DCC 工具中的 PCID 调优将 RGB-Bayer 传感器颜色模式转换为 IR 原始图像(RGGB 格式)。 为此、我遵循了以下参考文献。
TDA4VEN-Q1:PCID 调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
TDA4VEN-Q1:使用 DCC 工具进行 RGB-IR 传感器调优-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我使用 TDA4VEN 电路板和 Linux SDK 10.00.00.05版。
原始棋盘图像
使用 IR 具有12位线性模式的 AR0823 RGB-LCD 传感器捕获
应用 PCID 调优 Bayer 输出后、如下所示
颜色棋盘中的颜色不准确。
我参考了下面提到的文档-特别是第19页的第7.5节、图7-8:PCID 的原始图像输入。
根据本节、正确校正 PCID 后、应能看到原始颜色。
我使用以下参数来调整 PCID。
使用 AR0823传感器运行默认单摄像头应用程序以捕获图像
请引导我、
如何在 PCID 调优后获得正确的颜色?
谢谢您、
Vaishnavi