工具/软件:
你(们)好
我们购买 J721EXSKG01EVM 电路板并达到2025/3/3。
由于所要求的任务、我们需要在 85°C 下工作
并发出命令 memtester 900m 999。
它似乎无法顺利工作。 它始终会重新启动。
我粗略查看您的用户指南、它似乎并不关注温度容差。
你能解释一下吗?
谢谢
Chingis Sam Lu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我们购买 J721EXSKG01EVM 电路板并达到2025/3/3。
由于所要求的任务、我们需要在 85°C 下工作
并发出命令 memtester 900m 999。
它似乎无法顺利工作。 它始终会重新启动。
我粗略查看您的用户指南、它似乎并不关注温度容差。
你能解释一下吗?
谢谢
Chingis Sam Lu
嗨、Praveen
我又回来了。
软件不会改变;当我们得到 j721e 时、我使用了原始 SD 卡、该卡可以在室温下平稳运行。
请求的项目。 我将电路板放在85°C 的温度下。
我测试了这次购买的2块板。 附件是它们的日志。
输入 root 用户名。
和 i keyin memtester 900m 999。 它可以在初始模式下运行。
然后、电路板会重新启动。 不是 memtester 的结尾。
如果您不清楚、请注意我。
谢谢
Sam Lu
e2e.ti.com/.../SD27_2D00_M_2D00_HT.loge2e.ti.com/.../SD28_2D00_M_2D00_HT.log
您好、Sam、
我注意到您的日志标记为"HT"。 您似乎启动 memtester 运行、然后停止该进程并重新启动第二次失败的 memtester 运行。
Kevin