This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:J721EXSKG01EVM

Guru**** 2422400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481234/j721exsomxevm-j721exskg01evm

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具/软件:

你(们)好  

我们购买 J721EXSKG01EVM 电路板并达到2025/3/3。

由于所要求的任务、我们需要在  85°C 下工作

并发出命令 memtester 900m 999。

它似乎无法顺利工作。 它始终会重新启动。

我粗略查看您的用户指南、它似乎并不关注温度容差。

你能解释一下吗?

谢谢

Chingis Sam Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 您能给我们详细介绍一下您正在运行哪些软件以及您查看了哪些用户指南吗?

    信号。 请分享您看到的错误的日志。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在3/5回复您的电子邮件。

    您是否已正确接收? \
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praveen Rao

    我只是通过电子邮件重新发送日志。

    希望它顺利!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请共享此 E2E 主题所附的日志(不是通过电子邮件发送;顺便说一下、我没有收到;我们的服务器可能已阻止)。  

    此外、请详细说明我们前面的问题- 您能否向我们提供有关您正在运行的软件/SDK 以及您查看的用户指南的更多信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Praveen

     

    我又回来了。

    软件不会改变;当我们得到 j721e 时、我使用了原始 SD 卡、该卡可以在室温下平稳运行。

     

    请求的项目。 我将电路板放在85°C 的温度下。

    我测试了这次购买的2块板。 附件是它们的日志。

    输入 root 用户名。

    和 i keyin memtester 900m 999。 它可以在初始模式下运行。

     

    然后、电路板会重新启动。 不是 memtester 的结尾。

     

    如果您不清楚、请注意我。

    谢谢

     

    Sam Lu

    e2e.ti.com/.../SD27_2D00_M_2D00_HT.loge2e.ti.com/.../SD28_2D00_M_2D00_HT.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我注意到您的日志标记为"HT"。 您似乎启动 memtester 运行、然后停止该进程并重新启动第二次失败的 memtester 运行。

    1. 可以尝试室温吗?
    2. 显然、您在900MB 内存上运行 memtester、并尝试运行999个循环。 如果您在 Ta = 85°C 时运行1次迭代1MByte、是否有效?
    3. SD27与 SD28有何区别? 同一电路板/软件的不同迭代或硬件或软件的变化?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、

    如果由于热关断而导致任何复位、您可以在重新启动后读取以下寄存器:

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据请求解锁。

    请分享上面请求的寄存器转储和 Kyle 请求的测试结果。