This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:解决 CCS12.6.0.00008_LINUX-x64的安装问题

Guru**** 2380660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503842/ccstudio-addressing-installation-issues-with-ccs12-6-0-00008_linux-x64

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

尊敬的专家:

在 Ubuntu (Linux)上安装 CCS 12.6时、我们遇到了阻止成功安装的困难。我们查看了安装日志、发现安装程序无法连接到以下 URL。以下是操作系统详细信息和安装日志。如何解决此问题?

作者:Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将提请产品工程团队注意此主题、以便进一步调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    似乎您正尝试通过 ssh (无物理显示器)运行 GUI 模式安装。 我建议采用无人值守模式安装(

    ./ccs_setup_12.6.0.00008.run --模式无人值守--前缀 )。 

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的米切尔

    感谢您的答复、这对我们非常重要。

    此致、
    Mike