This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 TIDL 配置文件中配置平面尺寸

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504447/tda4vm-how-to-configure-plane-dimension-in-tidl-config-file

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

TI 团队大家好、

我的自定义模型具有输入(1、6、3,256,704)。

在配置文件中、我已配置了通道、wirth 和 height

我正在尝试了解如何在配置文件中配置平面(在我的情况下为6)。 有人能否说明应在何处以及如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandiha:

    是否可以将平面分成单独的输入? 例如、每个 平面都 是标准1x3x256x704。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

     如果不支持平面配置、我可以继续修改模型以具有6个单独的输入。

    感谢 您的澄清!

    此致、

    Sandhiya.r