This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:设置 PCIe 下行中断

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500078/processor-sdk-j784s4-setup-pcie-downstream-interrupt

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在使用 J784S4 SDK10。

我尝试 按照 TRM 12.2.3.3.4.3.1中的说明设置 PCIe 内核下游中断

我做了什么:  

  1. 将 CLEC 事件345 (=CSLR_COMPUTE_CLUSTER0_CLEC_SOC_EVENTS_IN_PCIE0_PCIE0_PCIE_EXLINGER_PULSE_0)设置为 C7x_0中断40
  2. 设置 C7x 中断
  3. 启用 PCIe 内核 Downstream _0 (=pcie_core_pcie_INTD_CFG_INTD_CFG_ENABLE_reg_sys_0)

为什么我需要你的帮助:

我无法 在"J784S4_REGISTER_Public_20250116"中找到 pcie_core_PFN_I_VENDOR_SPECIFIC_CONTROL_REG addr 来触发下游中断。

我找到了几篇文章,解释如何在 J721e 上做到这一点。

因此、我查看了 该处理器的 J721e 寄存器和 pcie_core_PFN_I_vendor_specific control_REG。

能否提供 J784S4的地址或寄存器名称。

如果我回答正确、我不必设置中断路由器(就 GPIO 而言)、因为 PCIE0实例连接到 CLEC。

感谢你的帮助

Charles