This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 SDK 10.00.00.04上进行 CAC 校准后出现粉色边沿问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505985/tda4ven-q1-issue-with-pink-edges-after-cac-calibration-on-sdk-10-00-00-04

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我使用 MATLAB 脚本和 DCC 工具校准了 CAC 块、如下所示:

[常见问题解答] TDA4VH/AM62A:如何为 DCC 调优工具输入创建 CAC 网状 LUT? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

之后、我使用生成的 XML 文件在 Linux SDK 版本10.00.00.04的 TDA4VM 电路板上进行测试。 但是、我在图像中的形状边缘观察到粉色色调。

请参阅随附的图像

e2e.ti.com/.../CAC_5F00_AR0823.zip

请你指导我以下几点:

 

1.为什么我们的边缘会有粉红色的颜色?   

2.我们如何才能删除或纠正这个问题?

 

谢谢你

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaishnavi:

    您能分享之前和之后的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    当然、请参阅下面的图

    在 CAC 之前  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CAC 之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaishnavi:

    您能否分享这两者的 YUV 图像?
    我看不清楚  

    校准中的校正方向可能相反。
    请仔细查看常见问题解答。