工具/软件:
串行器/解串器桥在实验室进行实验认证时工作异常。
因此、我将重置 串行器/ 解串器 桥接器 IC、但串行器 /解串器桥不会将 MIPI 数据输出到 DES。
我询问 串行器/解串器 桥接器 IC 技术支持、他告诉我 SOC 应该停止 MIPI 数据、然后启动 MIPI 数据、 串行器/解串器 桥接器可以正常工作。
我的问题是:
如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?
如何 从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
串行器/解串器桥在实验室进行实验认证时工作异常。
因此、我将重置 串行器/ 解串器 桥接器 IC、但串行器 /解串器桥不会将 MIPI 数据输出到 DES。
我询问 串行器/解串器 桥接器 IC 技术支持、他告诉我 SOC 应该停止 MIPI 数据、然后启动 MIPI 数据、 串行器/解串器 桥接器可以正常工作。
我的问题是:
如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?
如何 从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?
当 DSI 正常工作时、我模拟了串行器/解串器的异常电源故障(96755R PWDN 对 GND 短路)、然后通过为其上电来重新初始化串行器/解串器。 串行器/解串器无法正常接收 SOC DSI 接口的 MIPI 信号。
串行器/解 串器技术支持表示: SOC 应停止 DSI 接口的 MIPI 信号,然后打开 DSI 接口的 MIPI 信号,使串行器/解串器能够正常接收 MIPI 信号。
所以:
如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?
如何 从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?

您好、 Wangpq
谢谢你。
3. 已初始化的串行器/解串器寄存器、串行器/解串器 正常工作。问题是否已解决?
此致、
Sreenivasa.
否、串行器/解串器不能接受 DSI MIPI 信号。
我问串行器/解串器 技术, erdes 技术支持说:
SoC 应停止 DSI 接口的 MIPI 信号。
2.打开 DSI 接口的 MIPI 信号。
从而使串行器/解串器能够正常接收 MIPI 信号。
所以:
如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?
如何 从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?
我更改了 j721e-DSI 寄存器:
启动时、 j721e-DSI 寄存器 MCTL_MAIN_EN 的初始化值为 0x000040f9。
禁用(0x000040F1) DSI mipi 信号(clk 和 DATA[1~4])停止。
启用(0x000040f9) DSI mipi clk 已启动、但 DATA[1~4]未启动。
请帮助我解决此问题:
为什么 启用(0x000040f9) DSI mipi clk 处于启动状态、但 DATA[1~4]未启动。?
j721e-DSI 寄存器 VID_MODE_STS (val=0x00000403)有错误、如何 解决?

亲爱的彭奇。
按照所述、无法像您尝试的那样暂停 MIPI 输出然后恢复。
请查看 以下 Sreenivasa 问题的答案。
"我与设计团队进行了调查、发现在发生错误时无法复位 DSI 接口。 复位的唯一方法是卸载驱动程序并按照驱动程序中的初始化序列初始化 DSI "
如何重置 DSS 模块并重新初始化 DSS 模块?
非常感谢!
Yong
我用其他方法解决了这个问题、谢谢。