This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:MIPI DSI 显示器

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501978/sk-am62p-lp-mipi-dsi-display

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

串行器/解串器桥在实验室进行实验认证时工作异常。

因此、我将重置 串行器/   解串器 桥接器 IC、但串行器 /解串器桥不会将 MIPI 数据输出到 DES。

我询问 串行器/解串器 桥接器 IC 技术支持、他告诉我 SOC 应该停止 MIPI 数据、然后启动 MIPI 数据、   串行器/解串器 桥接器可以正常工作。

我的问题是:

    如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?

   如何   从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wangpq

    感谢您的查询。

    请添加有关您如何测试以及如何连接 DSI 和串行器/解串器的更多信息、包括原理图或方框图。

    DSI 接口在正常测试期间是否正常工作。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DSI 正常工作时、我模拟了串行器/解串器的异常电源故障(96755R PWDN 对 GND 短路)、然后通过为其上电来重新初始化串行器/解串器。 串行器/解串器无法正常接收 SOC DSI 接口的 MIPI 信号。

    串行器/解 串器技术支持表示: SOC 应停止 DSI 接口的 MIPI 信号,然后打开 DSI 接口的 MIPI 信号,使串行器/解串器能够正常接收 MIPI 信号。  

    所以:  

      如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?

      如何   从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Wangpq

    谢谢你。

    我不确定 SOC 如何理解 SERDES 已被下电上电。

    我怀疑当前使用的断电方法可能会导致失效防护运行。

    是所连接器件的 IO 电源、SOC 来自同一电源。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用硬件线路将串行器/解串器引脚 pwdn 连接到 GND、串行器/解串器将停止工作。

    2.然后断开  pin-pwdn 与 GND 的连接、串行器/解串器将工作复位

    3. 串行器/解串器初始化寄存器、串行器/解串器  

    这不适用于 SOC IO 控制器电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Wangpq

    谢谢你。

    3.  已初始化的串行器/解串器寄存器、串行器/解串器 正常工作。

    问题是否已解决?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、串行器/解串器不能接受 DSI MIPI 信号。

     我问串行器/解串器 技术,  erdes 技术支持说:  

      SoC 应停止 DSI 接口的 MIPI 信号。

      2.打开 DSI 接口的 MIPI 信号。

      从而使串行器/解串器能够正常接收 MIPI 信号。  

    所以:  

      如何在 SOC 上停止从 DSI 端口输出 MPI 信号?

       如何   从 SOC 上的 DSI 端口开始输出 MPI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Wangpq

    谢谢你。

    让我与专家核实并为您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Wangpq

     我与设计团队进行了交谈、并了解在发生错误时无法复位 DSI 接口。 复位的唯一方法是卸载驱动程序、并按照驱动程序中的初始化序列初始化 DSI  

    您能检查一下它是否起作用吗?

    我正在内部继续检查。  

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我 rmmod 串行器/解串器.ko、DSI mipi 未停止!  

      DSI_j721e_enable 和 DSI_j721e_disable 可以停止 DPHY 以启动/停止 MIPI 信号吗?


    &dphy_tx0 {
    	compatible = "ti,j721e-dphy";
    	status = "okay";
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 j721e-DSI 寄存器:

      启动时、 j721e-DSI 寄存器 MCTL_MAIN_EN 的初始化值为 0x000040f9。  

      禁用(0x000040F1) DSI mipi 信号(clk 和 DATA[1~4])停止。

      启用(0x000040f9) DSI mipi clk 已启动、但 DATA[1~4]未启动。

    请帮助我解决此问题:

      为什么  启用(0x000040f9) DSI mipi clk 处于启动状态、但 DATA[1~4]未启动。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何重置 DSS 模块并重新初始化 DSS 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

       j721e-DSI 寄存器  VID_MODE_STS (val=0x00000403)有错误、如何 解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wangpq

    我已经联系了专家。 等待输入。

    由于周末长、请注意延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的彭奇。

    按照所述、无法像您尝试的那样暂停 MIPI 输出然后恢复。

    请查看  以下 Sreenivasa 问题的答案。

    "我与设计团队进行了调查、发现在发生错误时无法复位 DSI 接口。 复位的唯一方法是卸载驱动程序并按照驱动程序中的初始化序列初始化 DSI "

    如何重置 DSS 模块并重新初始化 DSS 模块?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kallikuppa Sreenivasa.

    我用其他方法解决了这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wangpq

    感谢您、很高兴听到我们取得的进展。

    您是否愿意在解决方案中添加几句有助于其他用户的句子。

    此致、

    Sreenivasa.