This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:LPDDR4配置设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497218/am62p-q1-lpddr4-configuration-settings

器件型号:AM62P-Q1

工具/软件:

我们迫切需要澄清!

LPDDR4配置设置查询。

我们向 Micron 发送了一个装有 MT53E256M32D1KS-046 AAT:L 的丰田 PWB 以进行 LPDDR4测试、并提供了包含附加 DDR 配置的 SW 映像、其结果如下:

1.培训总结:

1A。 写入水平:MR2第7位未设置->未应答。 请说明需要做什么。

 1b。 在初始化和正常操作期间没有观察到 MR4读取命令->根据 TI 的响应、我们知道它将在未来的 SDK 版本中进行规划。 将在哪个 SDK 版本中处理此功能?

 

由于 CKE 始终为高电平、因此无法对 tCKCKEH、tCKELCK、tCMDCKE 和 TxP 执行测量

3、自刷新:

tREFIpb 和 tPBR2PBR:未观察到刷新 PB 命令

TSR、tXSR 和 tESCKE:未观察到自刷新命令

此致、

Vishwajit V K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwajit,

    1A。 MR2[7]仅在写入均衡期间设置、这是初始化期间非常短的时间。  在 DDR 初始化过程中会执行写入矫正。

    1b。 我上次听说过、SDK11.2中会提供该软件、但这可能会有变化。  现在、您需要在 DDR 寄存器配置工具中设置最高工作温度、以在更高的温度下运行、直到该功能可用

     2.您需要将设备置于低功耗模式才能启动自刷新。  Suren 通过电子邮件将说明发送给 Susan

    3.未启用且不支持每组刷新、仅执行所有组刷新。  为了观察自刷新命令、您需要如前所述将器件置于低功耗模式。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    1.a. 好的、明白。 谢谢。

    如果我没有错、我认为根据 Micron SITA 测量观察、他们在 DDR 初始化过程中没有看到设置了该位。

    那么、在这种情况下、您能告诉我们如何设置这个位吗?

    2.我们不确定您的意思是"将设备置于低功耗模式"。 您能详细说明一下吗? 以及为什么它需要它的用途等

    3.好的、明白了、谢谢、你能回答上面关于低功耗模式的问题2吗?

    此致

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 让他们在初始化期间对 MR 命令执行逻辑分析仪跟踪,他们应该看到该位被置位。  该位不是用户可控的、在所有硬件控制的初始化阶段会置位/清除。   

    2.请参阅 Suren 发送给 Susan 的电子邮件。  处理器需要处于低功耗模式才能启动自刷新命令

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢詹姆斯的答复。 以下是我的评论:

    1. Micron 报告没有显示 MR2第7位被设置,我同意你可能 Micron 在初始化期间没有检查它。  

    每次上电时都可执行写入分级、也可以作为一次性事件执行写入分级、然后保存到内部存储器中。   您似乎暗示 TI 在初始化期间完成该操作。 根据 Micron 的报告、 数据掩码从上到下居中完好、因此所选的 VrefDQ 值有效。 我们应该对当前的实现没有问题。

    2. 在汽车应用中、将 LP4置于低功耗模式并不常见、因为在这类应用中、并不总是需要大幅降低能耗。   移动设备使用各种节能功能、原因显而易见。

    如果我们没有进入非必需的低功耗模式、CKE 不会变为低电平、这同样适用于自刷新。  

    3、我已启用"周期性 ZQ"校准来补偿 PVT 上的信号漂移、但我想根据您的内部验证来检查是否确实需要此校准。

    您的内部验证是否表明需要 定期进行 ZQ 校准、还是仅在初始化期间才需要? 请提供建议。

    4.期待实现 MR4命令的 SDK 版本。 这将防止额外的功耗和带宽降低。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan

    1.是的,每次 DDR 初始化时都会执行写入均衡

    2.因此,我认为您不需要检查任何自刷新相关的计时参数

    3.这是内存供应商的问题。  我们通常看到存储器供应商建议为-40°C 至125°C 温度范围内的汽车应用实现该功能。  我们在禁用该功能的情况下进行了验证

    此致、

    James