工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户测试 热复位和冷复位之间存在差异、如下所示:
1.从冷复位到"读取"的时间为436us
2、 从热 复位到"读"的时间为51us ,但失败了
来自32MB SPI NOR 闪存加载程序的 MPU、使用 Jinghao 2Gbit DDR3L、排除 NOR 闪存3/4字节切换会导致引导失败。
与 热复位和冷复位、SPI 读写信号和 DDR 复位、CKE、ODT 信号进行比较、发现了初始化时序的差异、波形和说明信息对此进行了详细说明。 京豪确认 需要 T≥500us 、否则 无法启动。
问题是:
1.复位后如何调整 CKE 时间 T ?
2.他们在数据表中找到了描述:"用户必须用正确的值绑定 config_refresh_def_val 端口,以满足典型的 DDR3设备在复位置为无效和 CKE 置为有效之间规定的500us 延迟时间",但他们没有找到配置"config_refresh_def_val"的信息,您能帮助确认从哪里设置吗?
BR、
更多细节