This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:热复位和冷复位之间的不同之处

Guru**** 2370900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505148/am3352-the-different-between-warm-reset-and-cold-reset

器件型号:AM3352

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户测试 热复位和冷复位之间存在差异、如下所示:

1.从冷复位到"读取"的时间为436us

2、 从热 复位到"读"的时间为51us ,但失败了

 来自32MB SPI NOR 闪存加载程序的 MPU、使用 Jinghao 2Gbit DDR3L、排除 NOR 闪存3/4字节切换会导致引导失败。

与 热复位和冷复位、SPI 读写信号和 DDR 复位、CKE、ODT 信号进行比较、发现了初始化时序的差异、波形和说明信息对此进行了详细说明。 京豪确认 需要 T≥500us 、否则 无法启动。

问题是:

1.复位后如何调整 CKE 时间 T ?

2.他们在数据表中找到了描述:"用户必须用正确的值绑定 config_refresh_def_val 端口,以满足典型的 DDR3设备在复位置为无效和 CKE 置为有效之间规定的500us 延迟时间",但他们没有找到配置"config_refresh_def_val"的信息,您能帮助确认从哪里设置吗?

BR、

更多细节