This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:已启用数据训练的 OSPI 操作的 SoC 交流规范

Guru**** 2365010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505836/dra821u-q1-soc-ac-specification-for-ospi-operation-with-data-training-enabled

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

这是 TI 文档、不提供 OSPI 开关特性-数据传输。

您能否提供涵盖要求和开关特性的交流规格?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我不得不重新分配您的线程。 请预计响应会有一些额外延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    表6-107 OSPI 开关特性–PHY 数据处理请参阅 图6-90 和 图6-91

    编号

    参数

     

    消耗量

    最小值

    最大值

    人员

    O1.

    tc (CLK)

    周期时间、OSPI0/1_CLK

    1.8V、DDR

    6.0

    6.0

    ns

    O7.

     

     

    1.8V、SDR

    6.0

    6.0

    ns

    O2

    tw (CLKL)

    脉冲持续时间、OSPI0/1_CLK 低电平

    DDR

    (0.475P (1)- 0.3)

     

    ns

    O8.

     

     

    特别提款权

     

     

     

    O3.

    tw (CLKh)

    脉冲持续时间、OSPI0/1_CLK 高电平

    DDR

    (0.475P (1)- 0.3)

     

    ns

    O9.

     

     

    特别提款权

     

     

     

    O4.

    td (CSN-CLK)

    延迟时间、OSPI0/1_CSn[3:0]有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿

    DDR

    (0.475P (1))+(0.975M (2)R(4))+(0.028TD (5))- 1)

    ((0.525P (1))+(1.025M (2) R(4))+(0.055TD (5)+ 1)

    ns

    O10.

     

     

    特别提款权

     

     

     

    O5.

    td (CLK-CSn)

    延迟时间、OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CSn[3:0]无效边沿

    DDR

    (0.475P (1))+(0.975N (3) R(4))-(0.028TD (5))- 1)

    ((0.525vP (1))+(1.025N (3) R(4))-(0.055TD (5)+ 1)

    ns

    O11.

     

     

    特别提款权

     

     

     

    O6.

    td (CLK-D)

    延迟时间、OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0]转换

    DDR

    (6)

    (6)

    ns

    O12

     

     

    特别提款权

     

     

     

    tDIVW

     (O6最大值-最小值)

    DDR

     

    1.

    ns

     

     

     (O12最大值-最小值)

    特别提款权

     

     

     

    (1) P = SCLK 周期时间(以 ns 为单位)= OSPI0/1_CLK 周期时间(以 ns 为单位)

    (2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]

    (3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]

    (4) R =基准时钟周期时间(以 ns 为单位)

    (5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD

    (6) 当使用数据训练查找合适的数据有效窗口时、未定义 OSPI0/1_D[7:0]输出的最小和最大延迟时间。 tDIVW 参数定义了最大数据无效窗口。 提供此参数来代替最小和最大延迟时间、必须使用它来检查与所连接器件的数据有效窗口要求的兼容性。

    这些将在数据表的最新修订版本中进行更新。 现在、我在这里附上了时序要求和开关特性。  

    此致、

    马特