工具/软件:
您好、
我不是 CSI2模块的专家。 我的联系如下:
IMX390 <->DS90UB953 <->DS90UB9702 <->CSI0_TDA4VM
我使用的所有硬件都 是定制硬件、我有 RTOS SDK 9.2。 我 在 SDK 中提供了所有必要的更改、 要进行测试、请使用 vx_app_single_cam 演示。
首先我调用"source ./vision_apps_init.sh"、然后运行演示。
我能够成功地探测 IMX390传感器

但不幸的是、我无法捕获任何帧-至少我认为没有捕获任何帧。 当我打印统计信息时、我看到:





在调试器中、我可以在寄存器中看到当前状态:

无法在图片中显示、但位 DLX_STOPSTATE 仍在更改0 -> 1 -> 0 -> 1……
我不知道哪里可以 bug。
有人能指出我应该检查的内容吗? 我虽然检查缓冲区的帧存储位置,但我不知道它在哪里...
BR.、
Lukasz