请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、
工具/软件:
您好~ TI 团队:
如标题所示、我希望激活网络端口功能。 我是否可以询问如何调整设备树上的 RTL8211F 芯片? 您能否提供任何相关教程或配置说明?
PS:网卡现在已被识别、但不能联机使用。
谢谢!






This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好~ TI 团队:
如标题所示、我希望激活网络端口功能。 我是否可以询问如何调整设备树上的 RTL8211F 芯片? 您能否提供任何相关教程或配置说明?
PS:网卡现在已被识别、但不能联机使用。
谢谢!






尊敬的 Jinzhi:
能否说明您已适应哪些 PHY 芯片品牌
我们使用 SoC 进行测试并具有特定设备树示例的 PHY 芯片是在 TI EVM 上使用的 PHY 芯片。 好像您使用的是 AM625 SoC、这是用于的 TI EVM、是使用 DP83867以太网 PHY 的 SK-AM62B-P1。
是否有任何可引用的指令或示例?
您是否了解 了如何将 Linux 驱动程序集成到系统中的"Linux 器件树"一节?
-道林