This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何在 AM6252定制电路板上配置 RTL8211F 的系统器件树

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506530/am625-how-to-configure-the-system-device-tree-of-rtl8211f-on-the-am6252-custom-board

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好~ TI 团队:

   如标题所示、我希望激活网络端口功能。 我是否可以询问如何调整设备树上的 RTL8211F 芯片? 您能否提供任何相关教程或配置说明?

PS:网卡现在已被识别、但不能联机使用。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTL8211F 是 Realtek 的 PHY 芯片。 我们不使用我们的 SoC 测试该器件的 Linux 驱动程序。 它似乎确实有 Linux 驱动程序。 Google 搜索"RTL8211F Linux 设备树"可提供一些指导。 您是否联系过 Realtek 以获取有关如何为其 PHY 配置设备树的指导?

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否说明一下您改装过哪些 PHY 芯片品牌? 是否有任何可引用的指令或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinzhi:  

    能否说明您已适应哪些 PHY 芯片品牌

    我们使用 SoC 进行测试并具有特定设备树示例的 PHY 芯片是在 TI EVM 上使用的 PHY 芯片。 好像您使用的是 AM625 SoC、这是用于的 TI EVM、是使用 DP83867以太网 PHY 的 SK-AM62B-P1。  

    是否有任何可引用的指令或示例?

    您是否了解 了如何将 Linux 驱动程序集成到系统中的"Linux 器件树"一节?  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、我会先回顾一下。 感谢您的考虑。