This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:调试 A2B 时没有发出声音

Guru**** 2366470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506099/tda4vm-no-sound-was-emitted-when-debugging-a2b

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

你(们)好

我们在调试 A2B 时遇到了一些问题,因为使用 aplay 播放 WAV 文件时没有声音播放。

我们将 I2S 的四根电缆连接到 Raspberry Pi 板、为 A2B 提供可播放声音的 I2S 数据电缆 FSYNC 和 BCLK。

因此、我们怀疑这里的 I2S 配置存在问题、但我们没有找到问题。

请您帮助分析问题所在。 下面是 DTS 文件和硬件原理图。

BR

zhangbo

e2e.ti.com/.../5758.k3_2D00_j721e_2D00_common_2D00_proc_2D00_board.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhangbo:

    您可以看到这些线路上有任何输出吗?

    即时钟是否正在运行、是否在数据线上发送了数据?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、无论是数据输出还是时钟和 FSYNC 输出、波形看起来都正常、但没有声音

    BR

    zhangbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhangbo:

    似乎 A2B 设备尚未正确初始化。 您可能需要编写自己的驱动程序才能执行此操作。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我非常确定 A2B 已初始化。 让我更详细地说明目前的情况。 当我使用 TDA4的 BCLK、FSYNC 和数据输出时、如果下游硬件器件保持不变、则没有声音。 不过、我可以通过将 Raspberry Pi 连接到 TDA4的 BCLK、FSYNC 和数据输出、而不是直接使用 TDA4的输出来播放声音。
    还有一个问题、如何修改 BCLK 的频率

    BR

    zhangbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题已解决。 谢谢你。

    BR

    zhangbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhangbo:

    您能否透露解决您的问题的解决方案? 未来的项目在此处为您的问题提供解决方案可能会有所帮助。

    此致、
    Jared