This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:通过 M.2 Key M 支持 SSD 引导

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512426/tda4vm-q1-ssd-booting-support-via-m-2-key-m

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

工具/软件:

您好、TDA4VM Champ!

客户尝试使用安装在 TI TDA4VM EVM 上 M.2 Key 插槽中的 SSD 来执行引导测试。 SK-TDA4VM 用户指南(修订版 D)提到了 M.2引导模式、因此我们想询问是否支持从 SSD 引导。

如果支持 SSD 引导、请提供任何相关文档和指导。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     SDK 中不支持 SSD 引导。

    此致、

    Takuma