工具/软件:
您好、TI 专家、
PSDK 10.1文件中
c7x-mma-tidl/arm-tidl/config.mk
仅定义 QNX SDP 7.0和7.1的构建变量。
为了与 QNX SDP 8.0 (800)配合使用、我插入了以下部分。
您能否确认这是否是正确的方法、并就所需的任何其他更改提供建议?
export QNX_SDP_VERSION ?= 710 ifeq ($(QNX_SDP_VERSION),700) export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx700 export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx7.0.0- else ifeq ($(QNX_SDP_VERSION),800) export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx800 export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx8.0.0- export QNX_TARGET ?= $(QNX_BASE)/target/qnx PATH := $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64/usr/bin:$(PATH) else export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx710 export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0- # Adding this path for QNX SDP 7.1 so g++ can invoke ld correctly PATH := $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64/usr/bin:$(PATH) endif export QNX_HOST ?= $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64 export QNX_TARGET ?= $(QNX_BASE)/target/qnx7 export GCC_QNX_ROOT ?= $(QNX_HOST)/usr/bin export GCC_QNX_ARM_ROOT ?= $(QNX_HOST)/usr/bin export GCC_QNX_ARM ?= $(QNX_HOST)/usr/bin
问题
1. 除了上述更改外、是否还有任何其他必须更新的文件或变量、以便在 PSDK 10.1上使用 QNX SDP 8.0来构建 TDA4x (C7x-MMA TIDL)?
-
例如
QNX_TARGETQNX_HOST、调整/、构建脚本、GCC 版本要求等
此致、
Hyeonseong。