This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:[TDA4x/PSDK 10.1]添加 QNX SDP 8.0 (800)支持—编译配置和放大器;兼容性问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512427/processor-sdk-j784s4-tda4x-psdk-10-1-adding-qnx-sdp-8-0-800-support-build-configuration-compatibility-questions

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好、TI 专家、

PSDK 10.1文件中
c7x-mma-tidl/arm-tidl/config.mk
仅定义 QNX SDP 7.0和7.1的构建变量。
为了与 QNX SDP 8.0 (800)配合使用、我插入了以下部分。
您能否确认这是否是正确的方法、并就所需的任何其他更改提供建议?

export QNX_SDP_VERSION ?= 710
ifeq ($(QNX_SDP_VERSION),700)
  export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx700
  export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx7.0.0-
else ifeq ($(QNX_SDP_VERSION),800)
  export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx800
  export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx8.0.0-
  export QNX_TARGET ?= $(QNX_BASE)/target/qnx
  PATH := $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64/usr/bin:$(PATH)
else
  export QNX_BASE ?= $(HOME)/qnx710
  export QNX_CROSS_COMPILER_TOOL ?= aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0-
  # Adding this path for QNX SDP 7.1 so g++ can invoke ld correctly
  PATH := $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64/usr/bin:$(PATH)
endif
export QNX_HOST   ?= $(QNX_BASE)/host/linux/x86_64
export QNX_TARGET ?= $(QNX_BASE)/target/qnx7
export GCC_QNX_ROOT      ?= $(QNX_HOST)/usr/bin
export GCC_QNX_ARM_ROOT  ?= $(QNX_HOST)/usr/bin
export GCC_QNX_ARM       ?= $(QNX_HOST)/usr/bin

问题

1. 除了上述更改外、是否还有任何其他必须更新的文件或变量、以便在 PSDK 10.1上使用 QNX SDP 8.0来构建 TDA4x (C7x-MMA TIDL)?

  • 例如QNX_TARGETQNX_HOST、调整/、构建脚本、GCC 版本要求等

此致、

Hyeonseong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    您能否确认这是否是正确的方法并就需要的任何其他更改提供建议?

    为 SDP 8.0添加的更改是适当的。  

    [引述 userid="429641" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512427/processor-sdk-j784s4-tda4x-psdk-10-1-adding-qnx-sdp-8-0-800-support-build-configuration-compatibility-questions

    1. 除了上述更改外、是否还有任何其他必须更新的文件或变量、以便在 PSDK 10.1上使用 QNX SDP 8.0来构建 TDA4x (C7x-MMA TIDL)?

    • 例如QNX_TARGETQNX_HOST、调整/、构建脚本、GCC 版本要求等

    [/报价]

    我们支持在 TI SDK 中构建 tiovx_kernels。 为此:

    c7x-mma-tidl/arm-tidl/tiovx_kernel 中的 makefile 具有 build_QNx_MPU 所需的规则设置为是。

    c7x-mma-tidl/arm-tidl/tiovx_kernel 中的所有 concerto.mak 文件都有所需的 GCC_ONX_ARM 检查。

    请告诉我们。

    谢谢。