This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SK-AM64B - I2C 板 ID

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502968/sk-am64b-sk-am64b---i2c-board-id

器件型号:SK-AM64B

工具/软件:

您好:

U33的 I2C 驱动程序示例(AT24C512C-MAHM-T) 不正确(地址= 0x51)。 此器件具有3个地址引脚(A2-A0)

但是、board.c 文件仅定义2个地址线(#define EEPROM_ADDR_SIZE)         (2U))。

我认为、由于器件寻址不正确、AT24C1M 的相同驱动器(即此 SK 板中使用的2个地址引脚)将产生错误。

3地址设备:

  页面= 128字节页面写入模式:

与双地址设备:  

  并且页面= 256字节页面写入模式:

它是否应该为3地址设备提供不同的驱动程序、并且页数=128?

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    感谢您的查询。  

    请留出一些时间来检查上述详细信息并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    此问题将在下一个 SDK 版本旁边得到解决。 (SDK v11.2)

    此致、

    Tushar