This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:SysConfig 工具中首次使用电源域

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510080/am2754-q1-first-power-domain-usage-in-sysconfig-tool

器件型号:AM2754-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在使用 SysConfig 工具进行引脚多路复用。 您能否帮助检查第一个电源域的使用情况? 没有说明。 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:  

    第一个条目似乎是一个与相关 e2e ( 已在此处链接)类似的 SysConfig 错误。  但通常、该功能旨在帮助设计人员跟踪使用1.8V/3.3V 电压域的外设实例分配。  

    如果这对现在有所帮助、请告诉我。

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xingyu,

    "-"电源域用作占位符、以捕获保留引脚的电源域。  

    客户无需考虑"-"电源域、可以将其忽略。  

    此致、

    Erik