请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2754-Q1 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
您能帮助我们检查一下应该如何为 VDDA_USB 选择? 1V8或3V3的影响是什么? 我的理解是、SoC 同时具有1P8和3P3电源引脚。 谢谢

此致、
朱星宇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
您能帮助我们检查一下应该如何为 VDDA_USB 选择? 1V8或3V3的影响是什么? 我的理解是、SoC 同时具有1P8和3P3电源引脚。 谢谢

此致、
朱星宇
尊敬的 Xingyu:
这似乎是一个 SysConfig 错误。
请参阅 AM275x 数据表、作为所有引脚列表信息的最终来源。 从 AM275x 数据表中可以看到 AM275x USB PHY 具有以下固定电源引脚
这些是器件封装和芯片上的固定电压、固定功能引脚、不可配置。 请遵循数据表中有关其用法的指南。
如果有用、请告诉我
-兰迪