This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如果使用了微型文件系统、则不能通过 etho 访问 EVM 电路板

Guru**** 2482265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511285/am62a7-can-not-visit-the-evm-board-though-etho-in-case-of-used-the-tiny-filesystem

器件型号:AM62A7

工具/软件:

下面是操作。 主机可以 ping EVM 板。 连接正确。

但无法使用 ssh@173.16 访问文件或将文件传输到 EVM 板。  

是否有一些文档来介绍将此函数添加到微型文件系统中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、微型映像未启用 SSH 客户端/服务器功能。 要添加此项、请尝试将以下内容添加到 conf/local.conf 文件中...

    IMAGE_INSTALL:append = " dropbear"

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来构建工程。
    运行步骤。 但我看不到与 SDK /home/user/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05之间的关系

    构建路径如下。 我看不到这两个构建连接的方式。 以及如何在 SDK 中修改工程。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您需要严格遵循此处所述的 AM62A SDK 中的设置和构建说明: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

    然后、对前面讨论的 conf/local.conf 进行更改

    最后、通过执行以下命令来构建"微小"映像...

    $ MACHINE=am62axx-evm bitbake -k tisdk-tiny-image

    我看不到这两个构建的连接方式。 以及如何在 SDK 中修改工程。

    您可以使用 SDK 安装程序(通常是起点)、_or_ Yocto 构建来构建自定义映像(更高级、但更灵活、并且可以进行严重的定制、包括处理生产映像。

    此致、Andreas