This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 中的跟踪

Guru**** 2482915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507229/tda4vh-q1-trace-in-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们能否仅通过 TDA4VH 板中的内置调试器在没有任何调试器的情况下检查跟踪?

 

如果可能、您能否向我们展示执行此操作的步骤?

谢谢

此致、

Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您能否详细介绍一下您指的是哪条迹线?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    对于 C71x、在 Free RTOS 中任务所需的时间。

    系统跟踪之类的内容、

    是否可以在板载调试器中实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ETB 内核跟踪适用于 TDA4VH 的 DSP (C7x)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-trace.html#core-trace

    ETB 内核跟踪不需要除基于标准 XDS 的调试探针之外的任何其他硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 CCS 12.4版本进行相同操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于12.4、您可以将 TVT 功能用于 TRACE:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_debug-main.html#trace

    请注意、CCS Eclipse 和 TVT 均已在支持方面被弃用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。  

    很抱歉耽误回复

    在支持的器件列表中没有提到 TDA4VH 等信息。

    那么、我 为什么无法对 TDA4VH 使用 TVT 进行跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前面提到过、例如 TDA4VH 不在受支持的器件列表中。

    请注意、确切的文本是"支持的器件" 包括 "

    器件列表包含完整列表的子集。 我认为、TDA4H 确实得到支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我确实使用了 CCS 20.1 ,创建了一个 launch.json 并运行了 c7x 的示例应用,我可以看到核心跟踪正在发生,我正在 SD 卡引导模式下进行。 是否支持在不支持引导模式下进行调试? 我面临着低功耗时钟等问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在 SD 卡引导模式下进行。 是否支持在不支持引导模式下进行调试? 我面临着低功耗时钟等问题。

    这个问题是否是器件专家要回答的问题。 我建议在 Jacinto 论坛中创建新主题。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回应,创建了一个新主题,将跟进.

    是否有办法转储跟踪数据并查看? 在 CCS 20中

    使用此布线可以实现哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法转储跟踪数据并查看? 在 CCS 20

    CCS 20不支持该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在早期版本中、是否有方法可以转储数据并查看?

    我需要分析迹线、是否可以使用图形表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您感兴趣的功能、您需要回滚到 CCS 12.8。