This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:开发板报告一个错误:从使用 TI 库存映像创建的启动盘引导时无法加载'/lib/firmware/j722s-mcu-r5f0_0-fw 和#39。

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511198/tda4ven-q1-the-development-board-reports-an-error-failed-to-load-lib-firmware-j722s-mcu-r5f0_0-fw-when-booting-from-a-startup-disk-created-with-the-ti-stock-image

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好:TI

    "根据以下链接创建可引导驱动器 :software-dl.ti.com/.../out_of_box_j722s.html、I 下载了三个 tarballs:ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04-prebuiltar.tar.gz、psdk_rtos_ti_data_set_10_01_00.tar.gz。psdk_rtos_rtos_ti_data_set_10_01_00_j722s.gz、运行时、系统会显示可引导驱动器运行时错误、并按照以下步骤来创建 gz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    创建可引导 SD 卡时在 install_to_sd_card.sh ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04-prebuilt 文件夹中运行./publicon 脚本时遇到的错误是否会导致启动失败?  错误为:

    cp:不能 stat '/home/qxn stat/tda_vEN/data/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04-prebuilt/boot/*' My_Documents:没有此类文件或目录

    如果是、如何解决这一问题?  我从官方网站下载了软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这也是正常的、我创建 SD 卡时得到了相同的日志。 正常启动。

    您是否可以在 boot 和 rootfs 文件夹中检查 SD 卡内的文件?

    您使用的是 EVM 或任何定制电路板。

    您是否还可以尝试 vision_apps 用户指南中

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html

    此致、
    Gokul