This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:在看门狗中写入长窗口时间时观察到的问题:tps6594-Q1

Guru**** 2484185 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1, TDA4VH-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509112/tda4vp-q1-issue-observed-when-writing-the-long-window-time-in-watch-dog-tps6594-q1

器件型号:TDA4VP-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH-Q1TPS6594-Q1TDA4VH

工具/软件:

在 WD_LONGWIN_CFG 寄存器(偏移= 405h)中设置80ms 至500ms (寄存器值0x00至0x04)之间的长窗口时间时、我们将在 TDA4VP-Q1 SOC 中突然复位、然后可使用断电和通电进行恢复。  您能否提供解决此问题的建议?


我们有 TDA4VH-Q1的另一个硬件、使用相同的代码、我们能够在  WD_LONGWIN_CFG 寄存器中配置0x00至0xFF 的值。  

tps6594-Q1 IC 在两个硬件中都用于 QA 模式、我们观察到 QA 模式功能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    [引述 userid="634848" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509112/tda4vp-q1-issue-observed-when-writing-the-long-window-time-in-watch-dog-tps6594-q1

    在 WD_LONGWIN_CFG 寄存器(偏移= 405h)中设置80ms 至500ms (寄存器值0x00至0x04)之间的长窗口时间时、我们将在 TDA4VP-Q1 SOC 中突然复位、然后可使用断电和通电进行恢复。  您能否提供解决此问题的建议?


    我们有 TDA4VH-Q1的另一个硬件、使用相同的代码、我们能够在  WD_LONGWIN_CFG 寄存器中配置0x00至0xFF 的值。  

    tps6594-Q1 IC 在两个硬件中都用于 QA 模式、我们观察到 QA 模式功能正常工作

    [/报价]

    您使用的是哪个 SDK 版本?
    您正在使用哪个驱动程序? 是 Linux 驱动程序还是某些基于 RTOS 的驱动程序?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    我们正在使用 R5F 内核中的实现代码通过 I2C 访问 WDG 寄存器、SDK 版本为 9-0-2。 裸机应用在 R5F 内核中运行。  对于 QA 模式操作、我们使用 PMIC_WDG.c 文件中提供的函数 、该文件 位于 ti/PMIC/LED src 文件夹中。

    此致

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我已将您的问题转移到 PMIC 团队以帮助解决您的问题。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    我是 PMIC 团队的 Nicholas。

    为了确保我了解您、在涉及 TDA4VP 的该工程上、它使用 MCU (R5F 内核)上的裸机代码。 因此、要将其与基准进行比较、您有一个 TDA4VH 工程正在运行相同代码、并在 WD_LONGWIN_CFG 设置为0x04的情况下运行了该工程、不存在相同问题?

    为了更好地了解这种情况、我知道您提到了 TPS6594-Q1的使用、但它们是否是相同的器件型号、无论哪种方式都可以提供器件型号?

    至于确定复位原因、是仅切换 nRSTOUT 还是也切换电源轨、这是为了确认锁定的原因?

    如果存在致命错误并且未解决、PMIC 将继续尝试上电、直到达到锁定阈值、该值为 RECOV_cnt_thr。 移除锁定的唯一方法是对 PMIC 进行下电上电(这会在存在锁定的情况下复位数字逻辑)

    BR、

    Nicholas McNamara