Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH-Q1、 TPS6594-Q1、 TDA4VH
工具/软件:
在 WD_LONGWIN_CFG 寄存器(偏移= 405h)中设置80ms 至500ms (寄存器值0x00至0x04)之间的长窗口时间时、我们将在 TDA4VP-Q1 SOC 中突然复位、然后可使用断电和通电进行恢复。 您能否提供解决此问题的建议?
我们有 TDA4VH-Q1的另一个硬件、使用相同的代码、我们能够在 WD_LONGWIN_CFG 寄存器中配置0x00至0xFF 的值。
tps6594-Q1 IC 在两个硬件中都用于 QA 模式、我们观察到 QA 模式功能正常工作