This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1 :第2个无源 RC 低通滤波器,如何计算延迟时间?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510350/tda4vm-q1-2rd-passive-rc-lowpass-filter-how-to-calc-the-delay-time

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

如何计算下图所示级联2阶 RC 滤波器电路的 RC 滤波器电路的延迟时间 τ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下这个问题与 TDA4VM 的关系?  您认为需要通过二阶滤波器计算延迟是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题 描述如下:

    实际电路可以参考下图、其中 MCU 通过 ADC 收集外部传感器电压。电路的这一部分具有 ISO26262中规定的功能安全要求。 有必要计算采集电路的 FTTI 时间是否可以满足要求、即需要计算第2个 RC 滤波器电路中电容器的充电和放电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一个谷歌搜索,找到了几个 YouTube 视频讨论这个主题。  我还建议使用电路模拟器来帮助您获取答案。