请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6414 工具/软件:
将 CCS 从3.3 plat 升级到12.81.1、一些 C6414工程使用 fastrts64x.lib。 应用手册中节省了大量时间、但在12.8.1下编译时、没有引用任何 IS 函数。
该数学库仍然相关吗?
它的函数是否已合并到 rts6400.lib 或另一个 lib 中?
使用12.8.1构建时、为什么引用(位于3.3构建映射文件中)会消失?
谢谢